This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:使用与逻辑门 SN74LVC2G08管理输入

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G08, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692016/ucc21520-input-managing-with-and-logic-gates-sn74lvc2g08

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G08

您好!

我使用 UCC2150来管理连接到无刷电机(电源侧)的 H 桥。

为了攻击 H (INA)和 L (INB)输入(隔离信号侧)、我使用逻辑来解码霍尔传感器序列(SN74LVC2G08)。

UCC2150由5V IN 信号侧和15V 电源侧供电。

通过管理电机几分钟、与逻辑门(SN74LVC2G08)开始预热、最后会断开。 (逻辑输出固定为2.5V)

我不n´t 该逻辑门会发生什么情况。 显然、不需要包含任何串行电阻器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我是一名支持隔离式栅极驱动器的应用工程师。 很遗憾听到您在使用 SN74LVC2G08驱动输入时遇到问题。

    • 您的工作频率是多少?
    • 您是否通过小型测量环路直接在 IC 引脚上探测了输入、输出和 SN74LVC2G08电源引脚? 您是否看到过任何超过绝对最大额定值的电压? 如果是、您能否提供波形?
    • 您能否仔细检查原理图和布局以确认 SN74LVC2G08输出未短接至 VCC、GND 或彼此?
    • 您能否提供输入连接的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的支持。

    H 信号开关频率为9KHz (PWM 信号)、L 信号为1.5KHz (取决于电机转速)。

    我n´t H 信号有问题、只有 L

    MOTOR_SC 信号被简单地置于 VCC 中。

    我移除了 U187 (SN74VC2G32DCUT)、并将 U178 (SN74AC08QDRG4Q1)直接连接到 UCC21520、该栅极仅中断一次。 (仅涉及门、而不是整个组件)

    我已经检查过原理图和布局、但没有发现错误... 我只能通过电缆连接器添加轨道长度(L3和 H3)为40或50毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    UCC21520和逻辑门之间的 DGND 连接是否也与电缆连接器连接在一起? UCC21520和逻辑门之间的环路电感可能会导致逻辑门输出端出现电压尖峰、从而损坏它们。 如果 DGND 和 P28VDC_RTN 之间存在快速共模瞬变、这些共模瞬变也可能会通过 UCC21520的输入进行耦合、从而损坏逻辑门。 数据表建议在 UCC21520的输入端使用小型输入滤波器、这有助于最大限度地减小远程输入导致的不利电感影响。 您可以尝试在输入端放置小型输入滤波器吗? 更多信息、请参阅 UCC21520数据表第9.2.2.1节。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!!!!

    我将尝试并在这里说。

    非常感谢。