This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410EVM:DS250DF410EVM

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685989/ds250df410evm-ds250df410evm

器件型号:DS250DF410EVM
主题中讨论的其他器件: DS250DF410

您好!

DS250DF410EVM 的官方网站上没有相关信息、例如用户指南等。


2.此 EVM 原理图和 BOM 可以通过电子邮件发送给我吗?


3.评估板上有一个射频连接器,如附件所示。
此连接器的型号是什么?


DS250DF410详细数据表


5.此 EVM 使用的 PC 软件是什么以及如何下载?


6.我的电子邮件地址:eric-cui@ti.com

谢谢你。

此致

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    DS250DF410设计文档在 MySecureSW 软件下发布。 很快、我会向您发送电子邮件并提供这些文档的访问权限。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我是否也可以为我们的客户提供这些数据?

    我的电子邮件地址是 ken.yang@avnet.com

    谢谢

    此致、

    Ken Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    您是否已在 TI.com 上申请获取 DS250DF410设计文档? 请索取此信息、我们很乐意通过此方式为您提供访问权限。

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    上周五、客户和我收到了请求、但到目前为止尚未收到数据。

    请帮您检查或直接通过我的电子邮件发送它吗?

    谢谢

    此致、

    Ken Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    让我们离线讨论这一点。 我已向您发送了一封电子邮件、以解决任何访问问题。

    谢谢、

    Michael