This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:工作温度范围

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415, HD3SS3412A, HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692205/hd3ss3412a-operating-temperature-range

器件型号:HD3SS3412A
主题中讨论的其他部件:HD3SS3415HD3SS3411

尊敬的先生:

我们需要一个 PCIE3.0/SATA3.0交换机、如下图所示。

我知道 HD3SS3412A 和 HD3SS3415可以正常工作。

但客户需要-40~85C 的工作温度范围

是否有任何解决方案可以满足要求?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    HD3SS3411是一款单位开关、但额定温度为-40至85C。

    此致、
    Lee