This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:DS25BR440

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692338/ds25br440-ds25br440

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件: TDP158

大家好、TI 成员、

我正在尝试将 DS25BR440 (3.125 Gbps 四路 LVDS 缓冲器)用于显示应用。

我的问题如下、

DS25BR440 Tx 接口为 LVDS、CML 型接收器可以支持此 LVDS Tx、也可以不支持。

2.您想告诉我 TI 产品中有 LVDS Rx 到 CML Tx 中继器吗?

  (产品频率应超过3Gbps)

提前感谢。

此致、

HW NAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HW、

    1.我不知道连接到 DS25BR440输出端的特定 CML 接收器是否工作。  关键的理解是了解 CML 接收器的电气输入要求。  最重要的参数 是接收器输入共模电压范围。  要直接连接两个组件、接收器共模电压必须与 DS25BR440的输出共模电压匹配(大约1.2V)。

    2.提供了一些显示应用中继器设备。  下面是一个 TDP158示例  

    此致、

    Lee