This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:协商9V PDO 时无 VBUS 电压

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689709/tps65981-no-vbus-voltage-when-9v-pdo-negotiated

器件型号:TPS65981

您好!

我有一个仅将 TPS65981用作电源的定制设计。 我有一个由 GPIO5控制的可变直流/直流稳压器、根据协议输出5V 或9V 电压。 GPIO5被设置为开漏。 两个电压仅使用 PP_HV。 将 C 型平板电脑连接到器件时、会协商9V 协议、输入电压会高达9V、但 VBUS 保持0V、我会收到高压警告。 如果我禁用9V PDO、则一切都能正常工作。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    有两个因素可以帮助解决您的问题。

    1.将当前 用于 GPIO5的映射事件从“Source PDOX Negotiated 真值表 LSB”更改为“Source PDO1 Negotiated”。 真值表通常用于希望使用4个不同 PDO 但缺少 GPIO 的个人、因此他们使用2而不是4。 由于您只想使用一个 GPIO、因此无需设置真值表

    2.建议不要通过 TPS65981内部的开漏控制外部 DCDC 的电阻器。 已知这会导致错误、因此我们通常建议您不要这样做。 相反、我们建议通过一系列外部 FET 控制连接到反馈引脚的电阻器网络、其中每个 FET 的栅极连接到 GPIO。 下面是您的设置外观的快速图。 这也是 TPS65981EVM 的设置方式。

    如果您对上述信息有任何疑问、请告诉我。 如果这有助于解决您的问题、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我尝试了第一个解决方案、但遇到了相同的问题。 在下一次电路板迭代时、我将在两者之间放置一个晶体管。