This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:SGMII 极性是否可以反转?

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713965/dp83867cs-can-sgmii-polarity-be-reversed

器件型号:DP83867CS

您好!

我在数据表中找不到它、但可能有些地方会让我在 SGMII RX 和 TX 对上切换 P 和 N。  

每对多 PHY 设计都需要交叉参考、以匹配使用的 FPGA。  

如果在没有某种内部极性校正的情况下在 SGMII 上切换 P 和 N、我将会遇到问题、对吧?  

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、我通过交换 SGMII P 和 N 导线(通过 SMA 电缆)运行了测试。 我发现交换电线时 PHY 不会与 MAC 协商 SGMII。 因此、PHY 中似乎没有任何形式的自校正、用于 SGMII 上的极性反转。

    但是、MDIO 寄存器中可能有一个位吗? 如果我没有找到它、请告诉我。

    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    请尝试以下寄存器配置:

    读取0x01D0
    2.将1写入位0以恢复 RX 引脚的极性
    2.将1写入位1以恢复 TX 引脚的极性。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉

    读取0x01D5
    2.将1写入位0以恢复 RX 引脚的极性
    2.将1写入位1以恢复 TX 引脚的极性

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果问题仍然存在、请打开引用此主题的新主题帖。

    此致、
    GET