This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:未正确检测到地址设置

Guru**** 2754235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713564/dp83867e-address-strap-not-detected-properly

器件型号:DP83867E

根据数据表的表5、我在 RX_D0和 RX_D2上有打开的 Rhi 和 Rlo 电阻器、这应该等于模式1和一个 PHY 地址0x0。  与 RX 数据线的唯一其他连接是 Xilinx US+ FPGA。  当我从 TARK_STS1读取自举数据时、我看到检测到的地址自举为0x5 (相当于引脚上的模式2)。  我的 VDDIO 为1.8V。

FPGA 负载是否会导致此模式变化?

谢谢、

-Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    在复位期间、这些线路在内部下拉。 如果 FPGA 在复位期间加载这些线路、线路上的电压电平可能会相应变化、从而导致在复位期间出现错误的电压(自举值)闩锁。

    建议使用 isoalte FPGA 连接或将 IO 连接到 HIZ 并读取 phy 地址。

    此致、

    GET

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果问题仍然存在、请打开新主题、您需要进一步的支持。 提供此主题的参考。

    此致、
    GET