This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:仅使用高速通道

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691024/tmds181-use-high-speed-channel-only

器件型号:TMDS181

你(们)好,先生  

在我们的应用中、我们不会使用 TMDS181的 DDC 通道

在这种情况下,我是否需要对原理图进行任何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    如果您未通过我们的器件通过 DDC、请将 SDA_SRC 和 SCL_SRC 接地、并且您可以将 SDA_SNK 和 SCL_SNK 保持悬空。 确保在此应用中通过 I2C (SDA_CTL 和 SCL_CTL)适当配置 TMDS181。 此外、您 还需要手动设置时钟比率从 HDMI 1.4b 变为/从 HDMI 2.0、并使用 OUT DDC 监测功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Barton

    请问 TMDS181默认适用于 HDMI1.4b 或 HDMI2.0
    请勿将 TMDS181的 I2C 与 MCU 连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    如果没有 DDC 监测和 I2C、TMDS181将不会自动在 HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0之间切换。 当在引脚搭接模式(无 I2C)下在 HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0之间切换时、由于 HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0之间的端接变化、需要 DDC 监测。 更多详细信息、请参阅 TMDS181数据表中的"8.3.9发送器阻抗控制"。