This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:停产器件 TUSB2046IVFRG4与长期 TUSB2046IBVF 有何区别?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689702/tusb2046i-what-is-the-difference-between-the-obsolete-part-tusb2046ivfrg4-part-and-the-altenative-tusb2046ibvf

器件型号:TUSB2046I

我们在当前设计中使用过时的器件、现在已经过时了、因此需要替代器件

建议使用 TUSB2046IBVF 作为替代方案。 我只是想确保它们是相同的。 与 BI 和 IB 之间的差异有更多关系?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    器件型号 TUSB2046IVFRG4不存在。

     TUSB2046BIVFRG4的功能等效产品是 TUSB2046IBVFR 、没有功能或引脚差异。

    此致
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BI 和 IB 之间的区别是什么、因为在数据表或 Web 上没有引用命名的含义

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    这是封装差异、请参阅数据表的第21页、网址 为:www.ti.com/.../tusb2046i.pdf

    此致、
    JMMN