This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:USB 2.0、USB 3和 BC 1.2兼容源

Guru**** 2549240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24392, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690225/tusb320-usb-2-0-usb-3-and-bc-1-2-compatible-source

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: BQ24392

大家好

我的客户希望 实现 USB 2.0、USB 3和 BC 1.2兼容源。

其附件在附件侧使用 Type-C、在 USB 主机(电源)侧使用 Type-A。

 

因此、如果检测到专用充电端口(D+和 D-线路短路时为200欧姆)、它们会将灌电流限制在2A 或3A 的最大值

如果检测到充电下行端口、它们还会将灌电流限制在最大1.5A、如果检测到标准端口、则限制在500mA。

您可以推荐哪种解决方案?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UE、

    我们目前正在处理您的问题、并将尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UE、

    我无法理解您的应用、您能否发布您的应用的拟议方框图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Malik

    让我提供一些可能有助于实施解决方案的链接:

    www.ti.com/.../TIDA-01602 桶形插孔转 USB C PD 和 USB Type-A 转 USB Type-C TIkit 参考设计
    具有 电池充电检测功能的 www.ti.com/.../BQ24392 SPST USB 2.0高速开关
    www.ti.com/.../TIDA-03030 带音频附件支持的 USB Type-CTm电源路径保护参考设计

    TUSB320入门:
    www.ti.com/.../tusb320-la-evm

    将现有产品从 USB 2.0 OTG 转换到 USB Type-CTM www.ti.com/.../slly017.pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UE、

    下面实现的 BQ24392和 TUSB320可能接近您的期望值、但是/I 会阅读这两个数据表来确认这一点。