This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052:TPS2052BDR 负载电流限制问题

Guru**** 2874600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691785/tps2052-tps2052bdr-load-current-limit-issues

器件型号:TPS2052

您好!

我在 USB 部分使用 TPS 2052BDR 进行负载电流限制。

测量的条件如下:

启动前启用负载- 在此情况下、TPS 2052获取1A 的电流负载、在1.1A 时、它将进入短路模式。

启动后启用负载-在此情况下、TPS 2052获取1.5A 的电流负载、在1.6A 时、它将进入短路模式。

数据表显示、每个端口负载电流限制为500mA、但器件所需电流超过500mA。

请检查并告知我们电流限制值。

此致、

Harish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harish、

    我认为500mA 的电流意味着 TPS25xxb 可以提供500mA 的连续电流、而不是限制值。

    以下是数据表 EC 表中的限值(第8页)。

    此外、 您还可以参阅图23中的'EN to short'波形、并参阅图26中的'enable then overhover''波形。

    此致、

    Bob