This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CP02:原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CP02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711353/ds90cp02-schematic-review

器件型号:DS90CP02

尊敬的所有人:

我们正在寻找 DS90CP02的参考设计或电路、但数据表和 TI 参考设计中没有 DS90CP02的参考设计和电路。

如果您有任何参考设计文档、请向我发送该文件。

我们将回顾 DS90CP02的原理图、该原理图如下所示。

e2e.ti.com/.../DS90CP02-schematic.pdf

此致、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    DS90CP02是一种成熟的设计。

    我查看了您的原理图、一切看起来都很好。 如果可能、请告知我们此设计的应用。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    感谢您的反馈。
    此设计的应用是汽车导航。

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    感谢您的评论。 对于汽车应用、我认为器件的额定工作温度应为125摄氏度。 您知道、DS90CP02的额定温度为85摄氏度。这不是问题吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    此汽车导航适用于售后市场。
    因此、该器件的额定工作温度不应高达125C。
    感谢您的评论。

    此致、
    Jeffrey