This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546输出电流

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692232/tps2546-tps2546-output-current

器件型号:TPS2546

工程师好:  

   我可以 在   USB 2.0通信中使用 TPS2546获得超过2A 的输出电流吗?  

  谢谢!

  Tis: Johnsin Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

    根据 USB BC1.2规范、为了符合标准、器件必须在5V 电压下以1.5A 的最大电流充电。 但是、某些便携式设备会破坏该合规性并消耗超过1.5A 的电流。 TPS2546能够识别这一点、并能够提供高达2.4A 的电流。 三种标准 BC1.2充电模式分别为专用充电端口(DCP)、标准下行端口(SDP)和充电下行端口(CDP)。 分压器1、分压器2和1.2V 分压器模式是 TPS2546能够支持的不兼容充电模式。

    请告诉我这是否能回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题