This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:TPS2553的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2553-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691499/tps2553-the-question-of-tps2553

器件型号:TPS2553

在该电路中、发生故障时 TPS2553和 TPS2553-1之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 TPS2553和 TPS2553-1。

    您的图片太小、无法阅读、能否上传更大、更清晰的图片?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该电路中、EN 和 FA 连接在一起。 当发生故障时、TPS2553将不会进入恒流模式并断开器件、这与 TPS2553-1类似。 在本例中、TPS2553和 TPS2553-1之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况  下、当 FAULT 信号有效时、TPS2553将被禁用、因此 TPS2553无法检测故障条件是否已消除、并且无法在 EN 充电至高电平之前恢复正常运行、这与 TPS2553-1类似。

    在我看来、TPS2553和 TPS2553-1的行为在本例中是相同的。  

    此致、

    Bob