This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520DW/UCC21520-Q1 MTBF/FIT 率

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520-Q1, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714010/ucc21520-ucc21520dw-ucc21520-q1-mtbf-fit-rate

器件型号:UCC21520

您好!

我正在寻找 UCC21520DW 以及 UCC21520-Q1的时基故障率。

我发现其他器件适合 DS90LV001TM/NOPB、 但不适合这一个。

谢谢、

克劳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claude、

    有关 UCC21520-Q1时基故障率、请参阅 e2e.ti.com/.../684995。

    我将继续查找 UCC21520DW 时基故障率、并在收到此信息后返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claude、

    UCC21520的-Q1和非 Q1版本的时基故障率相同。

    此致、