This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:低噪声 USBHUB

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692323/tusb214-low-noise-usbhub

器件型号:TUSB214
主题中讨论的其他器件: TUSB212

您好,我们有一个新项目需要您的团队提供一些支持。

我们希望将转接驱动器(如 TUSB214)用于超低噪声 USB 集线器
1.如果我们在 USB 集线器 IC (输入)之前使用它,在装置之前使用共模扼流圈是否有意义?
2.当您说它具有交流升压时,它是否消除了信号中的任何共模噪声? 它是否消除了 USB D 线路中的任何噪声?
3.在直流升压上...它是否消除了 USB DC 上的任何噪声?
如果我们想在 USB 上实现超低噪声,在 USB 2.0集线器的输入端使用一个重拨号,在输出端使用一个转接驱动器是否有意义? (与上述问题有关)
Tusb214和 Tusb212之间的区别

感谢您的支持。

此致、

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB214和 TUSB212提升了 USB 2.0的差分信号。 它们旨在提高 USB 2.0的信号强度、以补偿长电缆和 PCB 中的信号损失。

    如果要滤除数据线路上的直流噪声、可以在 TUSB214之前使用共模扼流圈。
    没有。我们的器件不会从数据线路中消除任何共模噪声。
    3.直流升压转换器不会消除任何直流噪声。

    您可以将 TUSB214置于集线器的输入端和集线器的输出端、但您需要担心均衡问题。 TUSB212和 TUSB214之间的区别在于 TUSB214支持充电下行端口(CDP)。