This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS048A:SN65LVDS048A:热阻(续)

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS047, SN65LVDS048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714016/sn65lvds048a-sn65lvds048a-thermal-resistance-cont

器件型号:SN65LVDS048A
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS047

您好、Yaser、

由于某种原因无法通过我的电子邮件访问该主题...  

但我用于 LVDS 驱动器和接收器的封装为 D (SOIC)。

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    好的。 明白了。 热数据不易获得、我必须请求它。 我将在本周结束时向您介绍。 我将关闭另一个线程。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    我们是否在 COB 周四或周五早上之前准备好获取此信息?

    谢谢、
    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    以下是2个器件的热参数。

    SN65LVDS047 D 封装的热参数:
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):79
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值):36.1
    Result - Theta JB (标准数据表值):37.5
    结果- psi JT (标准数据表值):5.9
    结果- psi JB (标准数据表值):37.1.

    SN65LVDS048A D 的热参数
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):80.4.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值):39.3
    Result - Theta JB (标准数据表值):38.5
    结果- psi JT (标准数据表值):7.6
    结果- psi JB (标准数据表值):38.1

    此致、
    相位