This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:DS280BR820的默认设置为25G 或10G

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820, DS280DF810, DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710836/ds280br820-default-setting-of-ds280br820-is-25g-or-10g

器件型号:DS280BR820
主题中讨论的其他器件: DS280DF810、 DS250DF810

您好:

 我们有一个使用 DS280BR820和 NXP CPU LX2160的项目。

工作速度为25G ,我们是否需要使用 I2C 命令 来更改设置。

 我对 DS280BR820的设置感到困惑  

谢谢

Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    DS280BR820是一款线性均衡器、可在任一数据速率下运行。  均衡设置需要考虑链路特性。  具有更多衰减的较长通道将受益于较高的均衡设置。

    您是否有关于链路衰减和拓扑的其他信息?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们采用低损耗材料进行设计(每英寸-1.92/db)

    CPU 到 CDR 的长度约为2英寸,CDR 到 SPF+的长度约为2英寸。

    到目前为止,仍然无法链接该链接。 DOSE DS280BR820具有任何可由 I2C 总线监控的寄存器、以帮助我们澄清所发生的情况。


    谢谢

    Edwin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    您是否使用默认寄存器设置?
    如果您进行了更改、请发送包含所有寄存器值的文件。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用默认设置

    谢谢

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我转储了如下寄存器
    0000:01 00 00 01 00 00 40 00 38 02 00 91 00 00 00....... @ 8…
    0010:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0020:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0030:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0040:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0050:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0060:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0070:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0080:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0090:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    000C:91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0c
    00f0:00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 10。@..........

    谢谢

    Edwin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    I2C MW 18 0xFC 0x80
    => I2C MW 18 0xff 0x01
    => I2C MD 18 0x00
    0000:00 80 00 80 90 04 c0 20 54 00 30 1a 40 00

    通道7和通道0可以检测 RX 输入、但它仍然无法连接

      DS280BR820是否具有环回模式  

    例如 、通道0 RX 连接到通道7 TX 进行调试

    谢谢

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    由于您相对靠近 CPU、我建议降低 DS280BR820均衡器中的 CTLE 增益。

    下面是对通道寄存器设置的两个调整。

    0x03: 从0x80更改为0xC0   /*这将提供 CTLE 最大 带宽

    0x04: 从0x90更改为0x91    //*这使用一个部分旁路来降低 CTLE 增益

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    RX 和 TX 是否使用相同的设置?

    10G 可以连接、但25G 仍然失败

    如果以25G 运行、是否需要  更改 CTLE 设置?

    谢谢

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    什么类型的信号进入 Rx 侧?  对于25G 数据速率运行、12.5GHz 时的拓扑和近似损耗是多少?

    在25G 下工作的设置也将在10G 下工作。  

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee

     在 Rx 侧为25G-AUI,在   12.5Ghz 时损耗约为-4dB (2英寸 和-1.91英寸)。

    10G 正常工作、但25不工作

    谢谢

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    我努力仿真您的应用。

    TX (800mV)-> -2dB -> BR820 (1)-> -4dB -> BR820 (2) -> 范围

    我使用以下设置获得了非常好的眼图张开度。  如果在 NXP CPU 中启用了任何 Tx 均衡、则最佳设置将显著变化。

    DS280BR820 (1)

    I2C MW 18 0xFC 0x80 (CH7)
    => I2C MW 18 0xff 0x01
    => I2C MD 18 0x00
    0000:00 80 00 80 B1 04 40 20 54 00 30 1a 40 00

    DS280BR820 (2)

    I2C MW 18 0xFC 0x01 (CH0)
    => I2C MW 18 0xff 0x01
    => I2C MD 18 0x00
    0000:00 80 00  91 B1 04 40 20 54 00 30 1a 40 00

    这些更改在两个均衡器上都使用局部旁路。  我在 BR820 (2)中将均衡增加了几个小步长、并在两个器件中将 EQ 增益设置为"高电平"。

    两个均衡器中的 VOD 均设置为1级(范围0-3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee。

    感谢你的帮助。

    您能否为25G 应用提供有关以下信号链的 DS280BR820全部设置? 另请参考随附文件中的原理图。

    如果您需要更多信息或 建议、请告知我们。 谢谢~

    信号链

    CPU => 2英寸(-4dB) => BR820 (CH 0~3)=> 2英寸(-4dB) => SPF+

    SPF+ =>  2英寸(-4dB) => BR820 (CH 4~7)=>  2英寸(-4dB)  =>  CPU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    我在这里有相同的设置

    发生器 => 2英寸(-4dB) => BR820 (CH 0~3)=> 2英寸(-4dB) => SPF+

    SPF+ =>  2英寸(-4dB) => BR820 (CH 4~7)=>  2英寸(-4dB)  =>  范围

    通道0-3

    我的设置如下

    EQ 阶段1:旁路

    EQ 级2:1 (范围0-7)

    带宽:2 (范围0-3)

    直流增益:高电平(范围低-高)

    针对 CH 4-7

    我的设置如下

    EQ 阶段1:旁路

    EQ 级2: 4 (范围0-7)

    带宽:2 (范围0-3)

    直流增益:高电平(范围低-高)

    我在示波器测量点附加了波形。

    10Gbps

    25克

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee

    感谢您的帮助~

    今天验证的结果是只检测到信号。 但还不起作用。

    请帮助我们检查以下设置是否有任何错误。 但斯克~

    写入 通道0

    => I2C MW 18 0xFC 0x01

    => I2C MW 18 0xff 0x01

    => I2C MW 18 0x00 0x04

    => I2C MW 18 0x06 0x12

    => i2c MW 18 0x04 0xb1

    => I2C MW 18 0x03 0x88

    => I2C MW 18 0x06 0x00

     

     

    写入通道7

    => I2C MW 18 0xFC 0x80

    => I2C MW 18 0xff 0x01

    => I2C MW 18 0x00 0x04

    => I2C MW 18 0x06 0x12

    => i2c MW 18 0x04 0xb1

    => I2C MW 18 0x03 0xa0

    => I2C MW 18 0x06 0x00

     

    读回设置

    => I2C MW 18 0xFC 0x01

    => I2C MW 18 0xff 0x01

    => I2C MD 18 0x00

    0000:00 80 00 88 b1 04 00 20 54 00 30 1a 40 00   ........ T.0@@

    => I2C MW 18 0xFC 0x80

    => I2C MW 18 0xff 0x01

    => I2C MD 18 0x00

    0000:00 80 00 a0 b1 04 00 20 54 00 30 1a 40 00   00....... T.0@@。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    为了实现 VOD = 1、寄存器0x06中的值应为0x40

    您似乎在为每个通道按顺序对同一寄存器进行两次写入。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee。

    你好。

    在您之前的建议中、只有 EQ 阶段2在 CH 0-3和 CH 4-7之间是不同的。

    根据您的建议。 我们设置 CH 0-3 0x03为88、CH 4-7 0x03为 a0。

    如果有任何错误、请告诉我。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李耳。

    你好。

    我们在此项目上测试 DS280BR820眼图。 但结果看起来并不好。

    请参考随附的文件。 请给我们一些建议。 此外、 重定时器产品是否会更好?

    如 DS250DF810 / DS280DF810。 感谢您的帮助~

    e2e.ti.com/.../3386.DS280BR820-Eye-Diagram-20180801_2D00_TW.PPT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据波形、您具有超过4dB 的损耗。  EQ1=0、EQ2=0设置的增益约为10dB。

    您的波形测量点在哪里?

     在一些图形中有体面的眼图张开度。   

    重定时器 有助于减少抖动、但第6页上的波形作为接收器输入看起来足够好。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    向你推荐!
    波形来自具有32GHz 示波器的 SFP+连接器。
    我们发现线性模式显然无法打开眼图,但限制模式更容易打开。

    您更喜欢限制模式吗? 有副作用吗?

    太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用限制模式将更容易实现较大的垂直眼图张开度以查看示波器。

    线性模式要求25G 接收器具有一些内置的 CTLE 和 DFE 功能、以提供额外的升压来打开眼图。

    限制模式的副作用是它通常会中断链路训练过程。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee。

    你好。

    我们的测试结果进行计算。 您能否提供 CH 0~3和 CH 4~7的设置?

    您是否建议我们使用 FIR 控制? 如有可能、请提供您的建议、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件继续讨论
    Lee