Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820, DS280DF810, DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DS280DF810、 DS250DF810
您好:
我们有一个使用 DS280BR820和 NXP CPU LX2160的项目。
工作速度为25G ,我们是否需要使用 I2C 命令 来更改设置。
我对 DS280BR820的设置感到困惑
谢谢
Edwin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820, DS280DF810, DS250DF810
您好:
我们有一个使用 DS280BR820和 NXP CPU LX2160的项目。
工作速度为25G ,我们是否需要使用 I2C 命令 来更改设置。
我对 DS280BR820的设置感到困惑
谢谢
Edwin
你(们)好
I2C MW 18 0xFC 0x80
=> I2C MW 18 0xff 0x01
=> I2C MD 18 0x00
0000:00 80 00 80 90 04 c0 20 54 00 30 1a 40 00
通道7和通道0可以检测 RX 输入、但它仍然无法连接
DS280BR820是否具有环回模式
例如 、通道0 RX 连接到通道7 TX 进行调试
谢谢
Edwin
您好、Edwin、
我努力仿真您的应用。
TX (800mV)-> -2dB -> BR820 (1)-> -4dB -> BR820 (2) -> 范围
我使用以下设置获得了非常好的眼图张开度。 如果在 NXP CPU 中启用了任何 Tx 均衡、则最佳设置将显著变化。
DS280BR820 (1)
I2C MW 18 0xFC 0x80 (CH7)
=> I2C MW 18 0xff 0x01
=> I2C MD 18 0x00
0000:00 80 00 80 B1 04 40 20 54 00 30 1a 40 00
DS280BR820 (2)
I2C MW 18 0xFC 0x01 (CH0)
=> I2C MW 18 0xff 0x01
=> I2C MD 18 0x00
0000:00 80 00 91 B1 04 40 20 54 00 30 1a 40 00
这些更改在两个均衡器上都使用局部旁路。 我在 BR820 (2)中将均衡增加了几个小步长、并在两个器件中将 EQ 增益设置为"高电平"。
两个均衡器中的 VOD 均设置为1级(范围0-3)
你好、AJ、
我在这里有相同的设置
发生器 => 2英寸(-4dB) => BR820 (CH 0~3)=> 2英寸(-4dB) => SPF+
SPF+ => 2英寸(-4dB) => BR820 (CH 4~7)=> 2英寸(-4dB) => 范围
通道0-3
我的设置如下
EQ 阶段1:旁路
EQ 级2:1 (范围0-7)
带宽:2 (范围0-3)
直流增益:高电平(范围低-高)
针对 CH 4-7
我的设置如下
EQ 阶段1:旁路
EQ 级2: 4 (范围0-7)
带宽:2 (范围0-3)
直流增益:高电平(范围低-高)
我在示波器测量点附加了波形。
10Gbps
25克
此致、
Lee
尊敬的 Lee
感谢您的帮助~
今天验证的结果是只检测到信号。 但还不起作用。
请帮助我们检查以下设置是否有任何错误。 但斯克~
写入 通道0
=> I2C MW 18 0xFC 0x01
=> I2C MW 18 0xff 0x01
=> I2C MW 18 0x00 0x04
=> I2C MW 18 0x06 0x12
=> i2c MW 18 0x04 0xb1
=> I2C MW 18 0x03 0x88
=> I2C MW 18 0x06 0x00
写入通道7
=> I2C MW 18 0xFC 0x80
=> I2C MW 18 0xff 0x01
=> I2C MW 18 0x00 0x04
=> I2C MW 18 0x06 0x12
=> i2c MW 18 0x04 0xb1
=> I2C MW 18 0x03 0xa0
=> I2C MW 18 0x06 0x00
读回设置
=> I2C MW 18 0xFC 0x01
=> I2C MW 18 0xff 0x01
=> I2C MD 18 0x00
0000:00 80 00 88 b1 04 00 20 54 00 30 1a 40 00 ........ T.0@@
=> I2C MW 18 0xFC 0x80
=> I2C MW 18 0xff 0x01
=> I2C MD 18 0x00
0000:00 80 00 a0 b1 04 00 20 54 00 30 1a 40 00 00....... T.0@@。
李耳。
你好。
我们在此项目上测试 DS280BR820眼图。 但结果看起来并不好。
请参考随附的文件。 请给我们一些建议。 此外、 重定时器产品是否会更好?
如 DS250DF810 / DS280DF810。 感谢您的帮助~
e2e.ti.com/.../3386.DS280BR820-Eye-Diagram-20180801_2D00_TW.PPT