This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:支持 I2C 16位

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691750/fpc402-i2c-16-bit-support

器件型号:FPC402

您好!

 我们想知道该器件是否支持 I2C 16位、我们还需要编程人员指南。 我们无法打开下面给出的链接。 我们在16位模式下以2个字节发送 start_addr。

www.ti.com/.../snlu227

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishore、

    请发送电子邮件至 nasser.mohammadi@ti.com。 我的同事 SRI 和我将作出回应并向您提供编程指南和其他文档。

    FPC 器件支持8位地址和8位数据格式。 请查看编程指南、如果有问题、请告知我们。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我发送了一封邮件。 我们想知道、在间接模式下、它是否支持16位。 将16位地址拆分为两  个8位地址。 请分享编程人员指南、因为数据表中未显示任何内容。

    谢谢

    Kishore