This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:SN6505A 是否可以与输入电压3.3V 和5V 变压器中心抽头一起使用?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691828/sn6505a-can-sn6505a-be-used-with-vin-3-3v-and-5v-transformer-center-tap

器件型号:SN6505A

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 SN6505A。 他们希望使用具有3.3V VIN 和 5V 变压器中心抽头的器件。 您能告诉我这种用法是否没问题吗?

非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    感谢您使用 E2E 论坛。 您的问题答案是肯定的、中心抽头式变压器可与 SN6505A 搭配使用、从而通过3.3V 电源生成5V 电压。 SN6505数据表的表3中显示了各种电压/电流配置的变压器示例选项(也复制在下面)。 您可以使用数据表中列出的任何变压器、或者如果您有不同的首选变压器供应商、则可以根据 SN6505数据表中的表3中给出的规格从供应商处选择变压器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar、

    感谢您的回复!

    我是否可以再次向您提出问题、以确保我的理解是正确还是不正确、因为 SN6505A 的 VCC 连接到器件数据表中变压器的中心抽头?
    客户希望为 SN6505的 VCC 提供3.3V 电压。 但它们希望在 VCC 端子和变压器中心抽头之间没有连接的情况下为变压器中心抽头提供5V 电压。 使用没有问题?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    感谢您重申并澄清您的问题、很抱歉我未能提前了解您的问题。 是的、对于 SN6505的 VCC 使用3.3V 电压、而对于初级侧变压器的中心抽头使用5V 电压绝对没问题。 只要 D1和 D2处的电压不超过绝对最大值16V、就可以使用此配置、这样做不会有任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar、

    非常感谢你的帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。