This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP 转 HDMI 2.0

Guru**** 2541000 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713609/sn65dp159-dp-to-hdmi-2-0

器件型号:SN65DP159

您好,

我们已将 SN65DP159用作 DP 转 HDMI 重定时器、并且默认设置为引脚搭接模式。

如果我们想要支持高达 HDMI 2.0、我们是否必须更改为 I2C_EN 模式、并配置寄存器使其支持4K2K P60?

谢谢、
Claire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claire、

    DP159无需寄存器设置即可同时支持 HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0分辨率、它将监测 DDC 线路并根据需要自动切换时钟比率。 此外、请确保将 TX_TERM_CTL 引脚保留在"自动"设置中、以便 DP159根据数据速率自动切换 TX 端接。 请注意、在引脚配置模式下、DP159将默认为较低分辨率的转接驱动器模式。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的快速回复。  我们将检查 TX_TERM_CTL 引脚。  

    如果 DP159可以根据数据速率自动切换 Tx 端接。 这意味着在引脚配置中、DP159默认以较低的分辨率重新驱动。  这是否意味着我们在 TX_TERM_CTL 引脚中必须存在不正确的情况?

    以便我们能够持续看到较低分辨率的输出?

    谢谢、

    Claire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claire、

    DP159既是重定时器也是转接驱动器、在这两种模式下都可以看到输出。 在其默认引脚配置模式下、DP159将作为低于1G 的转接驱动器和高于1G 的重定时器运行。 更多信息、请参阅数据表中的第9.4.1和9.4.2节。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    我们使用的是数据表中的 SN65DP150RSB、它显示了 TX_TERM_CTL 引脚为 nA。 在本例中、我们如何使 DP159根据数据速率自动切换 Tx 端接?

    谢谢、
    Claire
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claire、

    好的、DP159RSB 在自动模式下默认为 TX_TERM_CTL、除非被 I2C 覆盖。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我们已经解决了这个问题、它在我们的平台中运行良好。

    谢谢你

    Claire