This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:USB 转 I2C 应用、在一个 USB 集线器下具有多个 TUSB3410

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704663/tusb3410-usb-to-i2c-application-with-multiple-tusb3410-under-one-usb-hub

器件型号:TUSB3410

您好、先生、

正如我所知、我们有用于 USB 转 I2C 应用上的 TUSB3410的 GUI、我是否知道如果我们在一个集线器下连接多个 TUSB3410、GUI 是否可用于控制不同的 TUSB3410?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我们尚未使用 TUSB3410进行过此测试、我们将在得到答案后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我无法测试此应用程序、因为它与之相关、但可能会出现这种情况。 请注意、此软件不是针对此特定功能开发的。 非常有限的支持、我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    我已经对其进行了测试、TUSB3410可以在同一个集线器下工作、但很难确定哪一个是哪一个。
    感谢您的支持。
    Patrick