This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:EN 从禁用到启用时的行为

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691737/thvd1500-behavior-when-en-is-from-disable-to-enable

器件型号:THVD1500

你(们)好

您能否告诉我 、当 EN 从禁用到启用时、THVD1500是否不会出现任何毛刺脉冲?
由于客户确认 SN65HVD3082EDR 具有此类行为、因此他们希望 TVHD1500得到改进。

此致、
竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takanori-San、

    THVD1500 已在设计周期内进行了广泛的用例检查、以确保器件无毛刺脉冲。 我相信您的客户将从 HVD3082在这方面看到明显的改进。 如果您在系统中发现任何问题、请尽快告知我们。

    此致、

    Hao