This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:器件启用后的启动时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691806/pca9306-start-up-time-after-device-is-enabled

器件型号:PCA9306

大家好、

我对器件启用后的启动时间有疑问。

在以下情况下、我们需要多长时间的启动时间才能正常运行?

VREF1=1.8V

VREF2=3.3V

EN= 0至3.3V

数据表图8中的同一电路。

谢谢、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    一旦电压处于所需的电压电平、该器件就可以开始转换。  延迟很小甚至没有。  限制因素将是启动时间或电源或使用 200k 欧姆电阻器连接到 Vref2和 EN 引脚的 RC 时间常数以及您在设计中使用的去耦电容器、  这假设您是通过 GPIO 或类似的器件为转换器供电。

    -弗朗西斯·胡德