This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:关于 PCIe 参考原理图

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691805/sn75lvpe802-about-pcie-reference-schematic

器件型号:SN75LVPE802
主题中讨论的其他器件:DS125BR111DS80PCI102

大家好、

PCIe Gen3应用。 为什么 RX1P / N 电容器和 RX2P / N 具有不同的容量?

220uF 或470uF 是对的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    最初指定的较高值有助于补偿由220nF 和470nF 串联组合导致的交流耦合电容总体降低。 如前一个链接所述、不建议在新 PCIe 设计中使用 LVPE802。 建议使用 DS80PCI102和 DS125BR111器件。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee:

    感谢你的帮助。
    抱歉、我不太理解"补偿220nF 和470nF 串联组合导致的交流耦合电容整体降低"的含义。
    在我看来、这些耦合电容器应该是对称的。 您能否解释一下如何计算得出此470uF?
    470uF 需要在802的器件侧 RX 引脚上、对吧?

    此外、您能否确认为何不推荐在新的 PCIe 设计中使用 LVPE802?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    将电容器串联将减小总电容。  因此、使用较高的值对总电容的影响较小。

    LVPE802 不包含接收器检测机制。  如果没有此功能、PCIe 链路可能无法正确识别 LVPE802并无法完成配置。  

    此致、

    Lee