This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:PCIe Gen1 x1转接驱动器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688626/sn75lvpe802-pcie-gen1-x1-redriver

器件型号:SN75LVPE802
主题中讨论的其他器件: DS80PCI102

您好、Sirs、

迫切需要你的建议!

1.需要帮助、SN75LVPE802是否适用于 PCIe 第1代 x1 (2.5Gbps)?

2.Per PCIe FR4布线损耗0.25~0.35dB/英寸。

您能不能为我提供"1"的 LVPE802 EQ 增益。 "0"和"NC"?

数据表仅提供 PCIe Gen3 EQ。

请参阅另一个 LVPE802 E2E。  我看到这些词。

是否不推荐仅用于 PCIe Gen3? 还是包含 PCIe Gen1~3?

"我不建议将 SN75LVPE802用于 PCIe 应用。  我建议使用 DS80PCI102 DS125BR111。"

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    1.对于 PCIe 第1代 x1应用、我不推荐使用 SN75LVPE802。

    2.5Gbps 时的 SN75LVPE802增益通常为:  NC = 0dB、  0 = 2.5dB、  1 = 6dB

    该声明包含 PCIe Gen1/2/3。  缺少集成的 Rx 检测功能会导致系统无法运行。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的评论!

    该转接驱动器(适用于 PCIe Gen1 2.5G)是否可以级联以获得更高的 EQ 增益? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    DS80PCI102即使在2.5Gbps 时也具有显著的增益。  通常、最好使用单个中继器。  此应用中预期的衰减量是多少?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的建议!

    29英寸包括两个金手指和连接器。 我认为、一个转接驱动器不足以弥补这一损耗。

    如果 DS80PCI102的条件相同,转接驱动器的位置会更好? 16个转接卡具有1个转接驱动器(LVPE802)

    请参阅下图。 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    我会将 DS80PCI102放置在每个通道的中点。  我估计 每英寸的损耗为~0.35dB

    单 个 DS80PCI102可以补偿这种很大的衰减。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    有电路板空间问题,因此转接驱动器放置在转接卡上。
    我可以给您发送电子邮件,以了解更多详细信息吗? 太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、
    lee.sledjeski@ti.com
    此致、
    Lee