This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:主机侧应用的电路和配置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691729/tusb215-circuit-and-configuration-for-a-host-side-application

器件型号:TUSB215

尊敬的团队

对于数据表中的 TUSB215测试、每次都应加电(RSTN)以将器件复位为接受测试、因此对于实际应用、系统只加电一次、TUSB215将被复位。 之后、TUSB215将始终上电而不会复位、这是否会成为问题?

客户提到、器件每次测试都需要切换 RSTn、即使没有更改配置、这是因为 USB TEST_PACKET 或其他一些问题?

TUSB215主机侧应用程序无需 MCU 即可用于控制 RSTN、对吧?

感谢你的帮助。

BR。

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需切换 RSTN 来收集眼图。 您需要按照数据表中的顺序进行主机侧眼图测试。

    请参阅此帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Win

    是的、目前我们的问题不是第一次测试眼图、在器件上电并连接 SMA 电缆后、EVM 可以正常工作、并且可以针对第一个 USB test_packet 测试眼图、但第二个 USB test_packet 无法正常工作、没有硬件更改。

    第二次 USB TEST_PACKET 是第二次、设备无法工作、需要切换设备的 RSTn、然后测试将再次工作。

    因此、对于数据表中的测试过程、步骤6、如果我们不更改配置、我们是否仍然按照步骤1 - 5执行新的 USB TEST_PACKET 事件? 或者、我们可以继续发送 USB test_packet、而不使用 Power Cycle 或 Toggle RSTN。

    谢谢
    沈俊