This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P82B96上的传输侧引脚容差

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712913/p82b96-transmission-side-pin-tolerance-on-p82b96

器件型号:P82B96

您好!

我们目前在该系统中有以下安排。

VCCM = 5V,RM=1.8K,VCCB=5V,RB (主侧)=1.8K,RB (从侧)=300R,Rs=1K,VCCS=3.3V。

我们在两端都有 ESD 保护、符合 ISO10605标准。

传输侧(Tx/Rx)从主侧到从侧的运行长度约为3-4英尺。 在我们的故障模式之一中、我们观察到 Tx/Rx 线路与12V 短路、后者在线束附近非常靠近地运行;这会导致 P82B96故障。 将其更换为新部件;系统恢复正常运行。

数据表第7.3节提到了 Tx、Ty 在最大频率下工作/容忍的规格 为15V。 当 VCCB = 5V 时、这是否也是如此? 如果是、当线路与12V 短路时、为什么会出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rushi、

    "当 VCCB = 5V 时、这是否也是如此?"
    是的、即使 VccB 是5V、该器件也应该能够在 Vcc 上获取12V 电压。

    "我们观察到 Tx/Rx 线路与12V 短路、后者在线束中非常接近;"
    12V 在 VccB 处短路还是低于 Rb 时连接到 Tx/Rx?

    '为什么在线路与12V 短路时出现故障?'
    如果 TX/RX 引脚发生短路、则 P82B96的下拉 FET 和 GND 之间的阻抗非常小。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回复。  

    "12V 在 VccB 处短路还是低于 Rb 时连接到 Tx/Rx?"

    是的、它直接在 Tx/Tx 上短路(低于 RB、而不是在 VCCB 线路上)。 您说的是、由于 GND 和 FET 之间的低阻抗(作为开漏驱动器)、通过 FET 的过流会使 FET 发生故障吗? 数据表第10.2.4节建议实施逻辑门电路来保持/释放总线线路;此电路是否仍有助于防止直接12V 线路短路? 还有哪些方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    "您说的是、由于 GND 和 FET 之间的低阻抗(作为开漏驱动器)、通过 FET 的过流会使 FET 发生故障吗?"

    是的、FET 和12V 电源轨之间没有任何东西可防止过流事件。

    "此电路是否仍有助于防止直接12V 线路短路? 还有哪些方法?"

    在我看来、最简单的解决方案似乎是直接在 Tx 前面使用串联电阻器。 TX/Ty 可以灌入100mA 的典型电流,因此如果 Rb 之后和 Tx 之前有一个12V 的短接,则:Rseries = Vshort/IOL (max)

    因此、R 系列应至少为120欧姆。 现在、这确实会带来一个潜在的问题。查找输入的器件的 Rx 将看到与发送信号的器件的 Tx 不同的输出电压。

    从上面可以看到、一侧产生的电压为131mV、而另一侧产生的电压为1.68V。 在此示例中、我们满足了 Vil 为2.1V (0.42*Vcc)的要求、但如果您在 RB 上使用了值较低的上拉电阻器、或者如果 RDSon/Rseries 较大、则电压可能会超过2.1V。

    该电压实质上是分压器:Rx 时的电压=(Rseries+Rdson)/(Rseries+Rdson + Rpullupequilent)*5V

    此示例显示、当12V 电压轨与 Tx 电压轨直接接触(在串联电阻之后)时、我们已将流入 FET 的电流限制为92mA。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、明白了。 感谢详细的解释。

    但还想检查是否在现有设置中(如第一个问题中所示、不带120R 系列);在这种直接12V 短路情况下、P82B96是否具有从 Tx 到 Sx 的任何内部泄漏路径、这会引入高电压并损坏系统侧(主/从)?

    谢谢、

    鲁什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    我知道的唯一"泄漏路径"应该是从 GND 到 I/O 以及从 I/O 到 Vcc 的内部二极管。

    Sx 和 Tx 应具有高阻抗、两者之间不应有任何路径。 不过、我可能会看到 Tx 和 Vcc 之间的二极管导通问题。 如果主器件/从器件看到相同的 P82B96 Vcc、并且电源无法灌入电流、则 Vcc 可以取消注册为更高的电压。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bobby 的所有澄清。 在进一步测试后、我可能会再次看到更多的观察结果。