Other Parts Discussed in Thread: P82B96
您好!
我们目前在该系统中有以下安排。
VCCM = 5V,RM=1.8K,VCCB=5V,RB (主侧)=1.8K,RB (从侧)=300R,Rs=1K,VCCS=3.3V。
我们在两端都有 ESD 保护、符合 ISO10605标准。
传输侧(Tx/Rx)从主侧到从侧的运行长度约为3-4英尺。 在我们的故障模式之一中、我们观察到 Tx/Rx 线路与12V 短路、后者在线束附近非常靠近地运行;这会导致 P82B96故障。 将其更换为新部件;系统恢复正常运行。
数据表第7.3节提到了 Tx、Ty 在最大频率下工作/容忍的规格 为15V。 当 VCCB = 5V 时、这是否也是如此? 如果是、当线路与12V 短路时、为什么会出现故障?