This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:VID

Guru**** 2756435 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713788/am26lv32e-vid

器件型号:AM26LV32E

您好!

我的客户对 AM26LV32E 有疑问。

[问题]

VID = VA - VB?

根据 D/S p4 6.1绝对最大额定值(4)、 差分输入电压在同相输入端相对于相应的反相输入端测量。
A =同相
b =反相

因此、我认为 VID = VA - VB。
当 VID = VA - VB > 200mV 时、输出= H

但对于 D/S p7图2、当 VA - VB =-1V 时、Output = H。

我的理解是错误的吗?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kudo-San、您好!

    您对 VID 定义为 VA - VB 的理解是正确的。 数据表中的图2似乎具有不正确的信号极性-应该交换"A"和"B"波形、或者应该反转"Output"波形。 -1V 差分输入电压(VID)应对应于低输出。 感谢您指出这种差异。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的快速回复。

    我理解您的意见。

    此致、  

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kudo-San、

    我想添加-我们应该在本周晚些时候通过 TI.com 提供数据表的更正版本。 再次感谢您提请我们注意这一点。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San、

    感谢您尽快采取行动!

    我将向客户介绍该信息。

    此致、

    Kaede Kudo