This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:VCCA 电压和 VCCB 电压

Guru**** 2537150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691328/tca9617a-vcca-voltage-and-vccb-voltage

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

大家好、

在 TCA9617A/B 中、如果 VCCA 电源电压必须<  VCCB 电源电压?

TCA9617A 和 TCA9617B 有何区别?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    B 版本的设计目的是使 I2C 总线在断电时具有高阻抗、因此建议使用 A 版本的器件。 两个版本都要求 VCCA 小于或等于 VCCB。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大