This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:PCIe 合规性测试

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691653/ds80pci800-pcie-compliance-testing

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810

您好!

 我们在 PCIe 手指和 Xilinx FPGA 之间放置了 DS80PCI800、我们想知道当主机测试系统通知端点更改预设值时、PCIe 合规性测试期间会发生什么情况。  如果这些命令只是传递到 FPGA、而 FPGA 做出响应、则主机将看不到这些更改、因为重定时器处于中间且不会更改设置。

希望这一点很清楚-谢谢!

Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    DS80PCI800是一款没有任何 CDR 的转接驱动器、就像重定时器那样。  该器件配置为以8Gbps 速率作为非限幅放大器运行。  在合规性测试期间、可能需要使用稍微不同的引脚或 SMBus 配置设置强制 PCI800在此模式下运行。

    由于 DS80PCI800是一款非限幅放大器、因此某些模拟波形信息将通过 PCIe 手指并在 PCIe 手指处看到。  通常、具有 DS80PCI800的通道不会通过合规性测试、因为发射预设水平将被压缩、从而减少了手指上看到的有效前体和后体能量。

    为了通过合规性测试、DS80PCI810可替换为 DS80PCI800。  该器件提供了更高的线性度、因此保留了预设水平。  此器件通过 PCI-SIG 测试、并在 PCIe Gen3的集成商列表中。

    此致、

    Lee