This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:支持的标准放大器;单端开关

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691429/hd3ss3415-supported-standards-single-ended-switching

器件型号:HD3SS3415
主题中讨论的其他器件: HD3SS3412

您好!

我需要 HD3SS3415或 HD3SS3412用于以下用途:  

能够切换4个运行最大位速率为1.5Gbps 的 MIPI 信号通道  
能够以1.2Gbps 的速率切换 LVDS 信号  
一般而言、我希望将其用于 USB3.0、PCIe、HDMI 2.0a、DP 1.4开关。  

问题1:此 IC 是否适合执行上述任务?
Q2:具有低速率(~10Mbps)高振幅(~ 1.2V)开关定义的 MIPI 标准低功耗模式-是否支持此功能?
Q3:它是否能够切换运行@ 1.8V 的单端信号? 还大约为~ 10Mbps?

提前感谢  

Oded A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS3415或 HD3SS3412可处理振幅高达1.8V 的差分信号、共模电压范围为0V 至2V。  如果差分信号满足此标准、并且数据速率为12Gbps 或更低、则我不会看到问题。

    1.8V 单端信号也应通过这些开关。

    此致、

    Lee