This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EV400:HDMI EQ

Guru**** 2821075 points

Other Parts Discussed in Thread: DS34RT5110, DS32EV400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713699/ds32ev400-hdmi-eq

器件型号:DS32EV400
主题中讨论的其他器件:DS34RT5110

你(们)好,先生  

由于 DS34RT5110是 NRND、我想 DS32EV400可以支持 HDMI、也可以不 支持4k/2K/30  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    您只能在均衡器模式下使用 DS34RT5110。 但是、不建议在使用 DS34RT5110重定时器功能的新设计中使用。 请注意下面有关此问题的实验报告:
    www.ti.com/.../snla231.pdf

    总之、您可以在均衡器模式下毫无问题地使用 DS34RT5110。

    也可以使用 DS32EV400。 但是、DS34EV400具有板载100 Ω 终端。 与 DS34RT5110或其他 HDMI 器件不同、输入端接不会达到 VDD 或3.3V。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复

    我是否可以知道输入端接电阻器是否为100欧姆,有什么需要注意或副作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    HDMI 规范要求50 Ω 至3.3V 的端接电阻、但是 DS32EV400在正负引线上具有100 Ω 的端接电阻。 这与 HDMI 规范不兼容。 我不知道您可以使用的权变措施。 请考虑仅在均衡器模式下使用 DS34RT5110。

    此致、Nasser