This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:TPS2547:用于 TPS2547 PDA 的底座

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713636/tps2547-tps2547-cradle-for-pda-of-tps2547

器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件:TPS2546

更改为。 影响的对象

你(们)好

客户正在开发 PDA 的通讯座。

TPS2547 正在审查通讯座的应用。

客户希望按下图所示进行配置。

是否需要修改此部分?

此外、如果客户按如下方式连接到 PC、他们希望知道作为客户端的操作是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    TPS2546的 OUT 引脚需要连接到 Type-A 连接器上的 VBUS。 IN 引脚将连接到系统5V。 不过、其他一切看起来都很好。 请告诉我这是否有助于回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    客户希望使用通讯座的 USB 端口作为 OTG 端口。

     当连接到 PC 等主机器件时、操作是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    您是否想详细说明客户打算如何将器件用作 OTG 端口?

    您是否将 TPS2546所处的器件连接到笔记本电脑的充电器或端口?

    此致、
    Adam