This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:热插拔背板应用

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206, SN65LVDS31, DS90LV032A, DS90LV031A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688948/sn65lvds31-application-for-hot-plug-in-back-plane

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD206DS90LV032ADS90LV031A

大家好、

我的客户之前在背板 MLVDS 总线应用中使用 SN65MLVD206和 DS90LV032。

现在、他们希望将 SN65LVDS31或 DS90LV031用作背板 LVDS 发送器。  

由于之前他们的电路板可以支持热插拔、而客户也不太熟悉热插拔标准、您能不能与大家分享 SN65LVDS31和 DS90LV031是否具有与 之前使用的 SN65MLVD206和 DS90LV032相同的热插拔电平?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请阐明热插拔方案。 您提到了背板 MLVD... 请注意、SN65MLVD206是 MLVDS 器件、而 SN65LVDS31、DS90LV031A、DS90LV032A 是 LVDS 器件。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经听过你一段时间了。 您是否仍需要此方面的支持? 我现在将关闭该主题、但请随意响应、它将再次打开。

    此致、
    相位