This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:TUSB2046全速

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712218/tusb2046i-tusb2046-full-speed

器件型号:TUSB2046I

您好、TI 专家

  ,我的项目是使用 tusb2046,它只支持全速作为连接 BGN WiFi 模块的桥梁,对 WiFi 模块执行向上吞吐量测试,结果非常糟糕,只有400bps,然后卸载集线器而不是飞线, 测试速度为28Mbps,   集线器 的瓶颈仅高达12Mbps、而不是高速 导致这种差异? 您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方毅

    您能否提供此应用的电路原理图? 您如何测量整个 USB 连接? 全速集线器的下行端口上是否有任何其他器件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方毅

    是否需要针对您遇到的问题提供支持? 如果是、请回复并提供任何更新、以便我们进一步帮助您。