This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:TUSB2077A

Guru**** 2951470 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712883/tusb2077a-tusb2077a

器件型号:TUSB2077A

您好!

我使用 的是 TUSB2077A、但所有7个下行端口都无法正常工作。

有人能帮您解决这个问题。

用于原理图的 PFA。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../TUSB2077A_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pramod、

    您能不能更详细地描述一下您的意思吗? 端口是否完全不可操作? 我目前正在查看您的原理图、并将带笔记返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    是所有端口都完全不可操作。

    一些观察和调试。

    1.检查6MHz 信号是否正常。
    2. LED D6、D8为绿色,但 D7为红色。
    3.删除了 R101。
    4.删除了 R123并添加了 R114

    但下游端口仍然根本无法正常工作。

    请检查并告诉我您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramod、

    移除 R101会使 TUSB2077A RST#引脚保持断开状态、但该引脚必须取消置位、以便 TUSB2077A 正常运行。 是否已将 Net BUF_PLT_RST#连接到使该引脚无效的器件?   是否使用 EEPROM 配置 TUSB2077A? 如果是、您可能需要移除 R115并添加 R124。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pramod、

    是否需要针对您遇到的问题提供支持? 如果是、请回复并提供任何更新、以便我们进一步帮助您。