This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:对比 MAX3243E/TRS3243/TRS3243E

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243, MAX3243, TRS3243E, MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691340/max3243-vs-max3243e-trs3243-trs3243e

器件型号:MAX3243
主题中讨论的其他器件:TRS3243TRS3243E

您好、先生、

 MAX3243、MAX3243E、TRS3243和 TRS3243E 之间有何差异? 谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    MAX3243和 TRS3243是相同的器件、只是提供了不同的器件型号、以帮助进行第二次采购。 同样适用于 MAX3243E 和 TRS3243E。 MAX/TRS3243E 器件与 MAX/TRS3243 (非 E)不同、因为它们针对 IEC ESD 实施了额外的保护。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最大