This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:双通道

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD73, SN65C1167E, SN65C1168E, THVD1452, SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691501/sn65hvd73-dual-channel

器件型号:SN65HVD73
主题中讨论的其他器件: SN65C1167ESN65C1168ETHVD1452SN65HVD72

你(们)好

我们的客户正在寻找双工和全双工器件。 它还支持3.3V 电源。

SN65HVD73为单通道。 您是否有支持3.3V 电源的双通道器件? (全双工)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamotami-San、您好!

    为了澄清这一点、您说的是一个具有两个发射通道和两个接收通道的器件-是这样吗? 如果是、很遗憾、我们没有这样的器件会通过3.3V 电源供电。如果电源电压为5V、则可以考虑使用 SN65C1167E 或 SN65C1168E。 否则、使用两个 IC 将是可用的最佳解决方案。 如果您对该解决方案感兴趣、请注意、我们将很快发布 THVD1452器件、该器件在 ESD 和共模噪声抗扰度方面比 SN65HVD72有一些改进。

    此致、
    最大