This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41BA3B-EP:1394 PHY 配置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TSB41BA3B-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689306/tsb41ba3b-ep-1394-phy-configuration

器件型号:TSB41BA3B-EP

大家好、

一个客户使用1394物理层芯片、例如 TSB41BA3B-EP(或具有相同功能的其他芯片)。 他希望 将从 TPA/B0接收到的数据直接传输到 TPA/B1或 TPA/B2、而无需经过链路层。

他想问如何配置特定引脚以实现此功能? 您能否就此提供一些想法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱纳、

    编辑。  见下文的答复

    如果您需要更多信息、您能否提供所使用的器件型号?

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您的快速回复。 器件型号为 TSB41BA3B-EP。

    此致、

    莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使链路未通电或不存在、所有 PHY 也会在其所有端口之间自动转发数据包。 无需外部配置;PHY 会在总线复位阶段自动检测总线拓扑。

    只有当数据包被寻址时、PHY 才会告知链路层。

    (所有这些都是 IEEE-1394规范所要求的。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莱纳、
    抱歉。 克莱明是正确的。
    在所有多端口节点上、1394要求在所有其它端口上重复数据。

    我找到了1394贸易协会设计指南。
    它注意到中继器节点的正确用法。 我在这里找到了该文档:
    www.1394ta.org/.../tafwdesignguide.pdf
    见第24页。

    此致、
    涉水