This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690905/tusb1210-tusb1210

器件型号:TUSB1210

大家好、

我请求将 USB 高速480M (主机或 OTG)连接到 LAN、我想使用 TUSB1210、但没有找到可获取 TUSB1210输出并将其转换为 LAN (MAC 100M)的器件。

您对此类解决方案有什么想法吗? 有什么参考设计?

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前不提供采用 USB 并输出 LAN 的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    您目前的意思是什么? TI 是否会在不久的将来发布此类解决方案? 我问过、因为如果我找不到器件、我将使用 AM335x。
    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的发展蓝图中没有支持 USB 和输出 LAN 的设备。