This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:EVM 原理图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709573/tusb322i-evm-schematics

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件:TUSB322EVM

您好!

您可以共享 TUSB322EVM 原理图吗?

此致、

Tadeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请接受我的友谊请求、我将向您发送原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已发送!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我是否也可以要求您发送 TUSB322I EVM 原理图?

    我的客户希望获取原理图。

    谢谢、

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB322EVM 也是 TUSB322I EVM、因此它们具有相同的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     TUSB322EVM 用户指南中没有参考原理图 、这就是我向您提出的原因。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在创建 EVM 用户指南时、这一定是一个拼写错误、我将尝试更正它。