This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2412:建议的去耦电容值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2412, DS92LV2422, LV24EVK01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687048/ds92lv2412-recommended-decoupling-capacitor-value

器件型号:DS92LV2412
主题中讨论的其他器件: DS92LV2422LV24EVK01

大家好、

我看到 DS92LV2412解串器电源引脚去耦电容器建议的两个说明。

1)。 DS92LV2412数据表第42页,图36:大多数电源引脚上只有0.1uF 电容。
    --> DS92LV2422的描述似乎也相同)

2)。 LV24EVK01:EVK 在大多数电源轨上具有22uF、0.1uF 和0.01uF。

以上哪项是 TI 推荐的? 在哪种情况下测试设备?

如果2)是您的建议、请告知我们如何将3个电容器放置到 VDDIO (3个引脚)和 VDDSC (2个引脚)。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    这是否与器件未锁定相关? 请参考此主题 :e2e.ti.com/.../217715 、尤其是讨论电容器建议的最后一页。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    是的、它与我的另一个帖子相关。
    e2e.ti.com/.../2534223

    然而,这可能是一个棘手的问题,您能否逐一回答以下问题?

    1)。 在 TI 测试的去耦电容器条件是什么?

    2)。 用户如何判断他是否有足够的去耦电容器。

    3)。 用户如何知道他有多少利润?

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    我将与以前支持此器件的人员联系、并查看我是否可以在本周结束之前向您提供一些信息。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.-San:

    我们非常感谢您的支持。 期待您的回复。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    我相信这是通过电子邮件处理的。 以下是给出的答案:

    对于9MHz、尤其不存在任何问题。 对于电源噪声、通常我们更希望使其低于20mV。 使用10uF 电容器和铁氧体磁珠时、噪声通常远低于此图。 该器件使用 LV24EVK 进行了测试、大多数电源轨都具有22uF、0.1uF 和0.01uF 电容、因为如果发现此解锁问题、100%的问题会立即得到解决。 我们的高速器件一直使用20mV 电压、并尝试使用正常的电源耦合电容器重新产生20mV 噪声、但这非常困难、因为电源耦合电容器的作用类似于对地的低阻抗。 此外、LDO 开关频率应高于数据速率的环路带宽。 这样、器件环路滤波器可以衰减该噪声。

    总之、添加大量电源电容器、铁氧体磁珠和正确选择的 LDO 可以解决此问题。

    此致、
    I.K.