This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101EVM:无法启动 TPIC8101EVM 应用程序。

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709168/tpic8101evm-unble-to-launch-tpic8101evm-application

器件型号:TPIC8101EVM

尊敬的先生/女士:

我今天刚刚收到来自 Mouser 的 TPIC8101EVM 修订版 C、我正在尝试从我的笔记本电脑链接到 UI。 当我单击 TPIC8101EVM 应用程序时、它向我显示错误"error - Tiger:error:*** write to SB --HID-*** Commnd = 0xB"。  

Tiger 板上的指示灯不闪烁、显示为绿色。

非常感谢您的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、

    您是否尝试在兼容模式下运行 GUI? 您也可以尝试以管理员身份运行它。

    另外、我将单独与您联系、向您提供有关如何重新加载 Tiger 板固件的说明。 我之前已经看到过这会导致问题。

    Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clancy、您好!

    谢谢你。



    此致

    Teo Kim Keng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clancy、您好!

    我能不能有关于重新加载 Tiger 板固件的说明。 EVM 仍然无法正常工作。 这是一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已脱机解决。 Kim、如果您有任何问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clancy、您好!

    感谢固件更新、在我使用您的附件和说明更新固件后、它可以正常工作。 感谢你的帮助。 附件是我在连接电路板时的屏幕截图。