请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 用于连接 DP83822和 DP83848的无变压器以太网正常运行吗?
(__LW_AT__DP83822 μ F 电~~~~)DP83848 μ F
如果是、请告诉我在本例中的电容器值。
※我参考了 AN-1519和更低的 E2E 帖子、两个 DP83848都是33nF、两个 DP83848都是100nF。
但我没有找到 DP83822和 DP83848这两侧条件的电容值。
【其他信息】
・DP83822和 DP83848被放置在同一电路板和未使用的电缆上。 (距离为几厘米)
此致、
Satoshi