This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 至 DP83848K 的无变压器以太网

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688552/dp83822i-transformerless-ethernet-for-dp83822i-to-dp83848k

器件型号:DP83822I

用于连接 DP83822和 DP83848的无变压器以太网正常运行吗?

(__LW_AT__DP83822 μ F 电~~~~)DP83848 μ F

如果是、请告诉我在本例中的电容器值。

※我参考了 AN-1519和更低的 E2E 帖子、两个 DP83848都是33nF、两个 DP83848都是100nF。

但我没有找到 DP83822和 DP83848这两侧条件的电容值。  

【其他信息】

 ・DP83822和 DP83848被放置在同一电路板和未使用的电缆上。 (距离为几厘米)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以使用无变压器。 您可以使用33nF 至100nF 范围内的电容器。
    请确保将 DP83822线路驱动器设置为 A 类而不是 AB 类。
    将寄存器0x404设置为0x4、而不是0x2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗斯-圣

    感谢您的回复、

    很抱歉、还有其他问题、请告诉我以下两点:
    ①Is 隔直电容还有其他条件吗?
    (高频、X7R 尺寸等)
    ②When 电缆长度太短(几毫米)、是否有任何注意点?

    ※一位客户表示;
    在过去、竞争对手 Ether PHY 的同一连接导致了短电缆长度下的通信错误。
    他们担心同样的结果。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    我建议使用一个 X7R、即0402。
    将等级保持在您对线路会体验的期望值(即 ESD? 如果是、则使用额定电容更高的电容)。

    我没有发现电缆长度问题。 有些人使用带状线连接进行电容隔离、这种连接非常短(约5英寸)。
    如果您担心、请在 TD 和 RD 引脚上添加一些电容接地选项。 10-30pF 是物有所值的。