This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:SS 信号极性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690177/hd3ss3220-ss-signal-polarity

器件型号:HD3SS3220

在数据表中,它指出:-

注:HD3SS3220无关
差分对极性的更多信息

因此、如果我将 TX1p 与 TX1n 信号交换、如图12所示、 Rx1p 和 Rx1n 信号是否必须如图所示进行交换\交叉交换、或者各个对的交换之间是否没有相关性、如果我需要、我只能交换 Tx 并使 Rx 具有"正确"极性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    交换极性没有问题、对于 USB 规范、所有 USB3 PHY 必须能够检测任何极性反转并进行补偿。 从器件的角度来看、HD3SS3220是无源开关、不处理 SS 通道上的信息、因此没有问题。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luis:

    感谢您的回复。

    "对于 USB 规范、所有 USB3 PHY 必须能够检测任何极性反转并进行补偿。 从我们器件的角度来看、HD3SS3220是无源开关、不处理 SS 通道上的信息、因此没有问题"

    这是否意味着、如果我将 TX1n 信号路由到 HDSS3220的引脚17 (SSTX1p)、并将 TX1p 信号路由到引脚16 (SSTX1n)、则当插入 Type C 连接器时、HDSS3220会将 TX1n 信号路由到引脚6 (SSTXp)、而将 TX1p 信号路由到引脚7 (SSTXn) 在1个方向上、

    但是

    如果 C 型连接器以另一个方向插入

    如果我将 TX2n 信号路由到 HDSS3220的引脚20 (SSTX2n)、将 TX2p 信号路由到引脚21 (SSTX2p)、则 HDSS3220会将 TX2n 信号路由到引脚7 (SSTXn)、将 TX2p 信号路由到引脚6 (SSTXp)

    ????

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    在 USB3中、您可以交换极性、无论使用什么 PHY、接收器的物理层都将对其进行补偿。

    对于非 USB3 PHY、您可以交换输入端的极性、并且必须再次交换输出端的极性以返回到原始状态。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luis:

    感谢你的答复。

    事情会变得更清楚一些、但我在之前的回复中还没有很清楚的一点、那就是 HD3SS3220。

    "因为 HD3SS3220是无源开关、不处理 SS 通道上的信息。" 这是否意味着输入到 HD3SS3220的信号将在不进行任何极性交换的情况下输出? 例如,信号(例如负信号)被路由到引脚17,那么它将从引脚6上的 HD3SS3220输出,而不交换 HD3SS3220内的极性? 如果确实如此,我可能希望在 HD3SS3220的数据表中对此进行一点澄清?!

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    根据您的陈述:." 这是否意味着输入 到 HD3SS3220的信号 将在不进行任何极性交换的情况下输出?

    答案是肯定的、正如我在接收器执行极性补偿之前提到的(符合 USB3.x)、 基本上、接收器应使用 TSEQ 排序集内的 D10.2/21.5符号来确定第1代第2代的通道极性反转接收器应使用同步排序集和符号2、4、6、8、12和14)。 根据 USB3规范、我们的器件符合 USB 规范。

    此致、

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT 小组