This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:是否可以使用 CML 接口

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712783/tusb1002a-is-it-possible-to-use-cml-interface

器件型号:TUSB1002A

您好!

我们的客户正在寻找速率为5Gbps 的 CML 接口转接驱动器。

TUSB1002A 是否可用于 CML 转接驱动器?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、

    我正在调查您的问题、并将尽快做出响应。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerasimos、

    感谢你的答复。
    是否有任何更新?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、

    是的、TUSB1002A 可用于 CML、但如果您不将其用于 PCIe 或 USB、则必须在通用模式下使用。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerasimos、

    感谢你的答复。

    我会向客户推荐 TUSB1002A。

    谢谢、
    Naoki Aoyama